结果:找到"板对板连接器 焊接端子",相关内容1000条
  • 【求助】一种连接器的名称
  • 求助,图片上的这种连接器叫什么,一公一母,非常感谢。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:德莉莎5号 发帖时间:2023-03-25 16:33:00
  • 当连接器出现故障时该如何排除
  • 目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?下面让金航标Kingjelm(www.bds666.com)小编为您支招连接器故障一:接触不良从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-22 10:40:00
  • 连接器的基本性能有哪些?
  • 连接器有哪些基本性能?在这之前,金航标Kinghelm(www.bds666.com)小编先简单说一下,什么是连接器?连接器,即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。国内亦称作接插件、插头和插座。连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。欲了解更多,请联系我们。连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。机械性能机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-21 09:36:00
  • 连接器的正确使用方法你知道吗
  • 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
  • 接线端子的连接要求你了解吗
  • 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标小编将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用力更准确。这...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-18 16:52:00
  • 接线端子的连接要求你了解吗
  • 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标Kinghelm将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-04 08:51:00
  • 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
  • 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
  • 金航标板端射频座子
  • kinghelm产品ipex射频板端座子KH-IPEX-K501-29由于受新冠疫情的影响,国外各大原厂均暂时停工停产,交期变长。为满足市场需求,金航标kinghelm大力销售的的射频板端座子KH-IPEX-K501-29可以直接替代MURATA村田、HIROSE广濑、SPEEDTECH宣德、TEConnectivity泰科连接器、molex莫仕连接器等同类产品,性价比高,更是大大缩短了交期。为广大终端客户提供快速优质的服务。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 座 村田 射频线 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-06-02 10:29:00
  • 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
  • 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FC LC SC ST 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: